This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:不常见问题。 简单的 ADC/miniDSP EQ 设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5111, TAC5211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473254/tlv320aic3120-noob-question-re-simple-adc-minidsp-eq-design

器件型号:TLV320AIC3120
Thread 中讨论的其他器件:TAC5211、TAC5111

工具与软件:

大家好

请原谅我... 希望只是入门吧。

我想在模拟音频路径中添加一些扬声器 EQ 校正、并打算使用 TLV320AIC3***编解码器/DSP。  非常基本、只需要几个 EQ 频带的单声道。

我本来打算订购 EVM、但不确定哪款产品是更好的选择、所以有很多型号。  此外、我不清楚如何在生产 PCB 中对器件进行"编程"。  我知道参数可以由 MCU 通过 I2C 进行控制、但是如何将 miniDSP 处理设计加载到器件中?

我希望使用 PurePath Studio 创建所需的处理设计、然后将其导出以加载到生产设备上、但不清楚它是如何工作的。

一个快速的白痴导游会是最感谢的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们更现代的器件使用 PPC3 GUI 对处理功能进行编程。 其中包括 AICx120、AICx140、PCM6xx0系列、所有具有 EQ 支持的立体声 ADC。 TAC5x1x 系列是编解码器、也支持双二阶滤波器。 PPC3通过 I2C 将所有命令写入 EVM。 您还可以导出所有要加载到 MCU 上的设置。

    Pure Path Studio 是一种旧工具、仅适用于具有 miniDSP 的旧版编解码器、例如 AIC3262。 本文主要介绍 DSP、而 PPC3对器件具有全貌。 您还可以将 I2C 设置下载到 EVM 或导出以在 MCU 上使用。

    鉴于您对 EQ 校正的描述、我认为您应该根据所需的性能规格使用 TAC5211或 TAC5111。 此编解码器将让您录制信号、应用一些 EQ、然后通过 DAC 播放。 我建议在放大器之前做 EQ。 对于任何 DSP 或处理级来说、后置放大信号通常都太大而无法处理。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeff

    感谢快速响应。  我似乎找不到任何拥有 TAC5*11库存的人、包括 TI 和我需要在这方面尽快移动、所以我将看一下您提到的其他选项。

    我可以说是正确的、所有此类器件都具有易失性"程序"存储器、即始终需要在启动时通过 I2C 加载配置吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我正在咨询我们的销售人员以了解该 EVM 何时重新供货。 我想看看比库存中的 TAC5111EVM 更高的性能吗?

    所有可通过 I2C 配置的寄存器都是易失性的、并且会在断电时复位、这是正确的。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff

    实际 TAC5***设备目前似乎不可用。  我会继续阅读...