This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:TAS6424R-Q1:DC 诊断时间最大值

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461977/tas6424r-q1-tas6424r-q1-dc-diagnostic-time-max

器件型号:TAS6424R-Q1

工具与软件:

数据表中的直流诊断时间仅写入类型230ms、但没有最大值? MS、现在我们以600ms 结束直流诊断时间、请确认:最大  直流诊断时间为 "ms、而600ms (重试?)的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果所有通道都是开路负载、则最长时间为590ms。  这可以支持600ms 的重试。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)如果两个通道正常连接、两个通道为开路负载)未使用、无输出 LC(、也需要花费590ms?   是否有其他方法(寄存器)可将时间减少到230ms?

    (2)当输入 BCLK& FS&数据线路突然断开时、会发生爆裂声、是否有一些寄存器来防止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您可以关闭自动直流负载诊断。  然后、您可以使用寄存器0x04来选择各个通道以运行直流负载诊断。
    2. 如果丢失时钟、TAS6422会进入故障状态并立即将输出置于 Hi-Z 状态。  防止这种情况的唯一方法是在播放模式下不会丢失时钟信号。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)地址= 0x09 bit6和 bit5处的 DC-DIAG 斜坡/稳定时间的时间范围是多少

    (2)斜坡和稳定时间之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天不在办公室。  明天我将回答你的两个新问题。  将来、当您有新问题时、请创建新主题。  将来其他人搜索答案会更容易。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 建立时间是从 S2G/S2P 测试完成到 SL/OL 测试开始之间的时间。   
    2. 斜坡时间是指从稳定时间到 SL 和 OL 测试检测时间所需的时间。  这也影响从 SL/OL 检测时间到负载诊断完成的斜降。

    此致、
    Gregg Scott