This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C, PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1455954/pcm2903c-pcm2903

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:PCM2903TAC5212-Q1、、 PCM2903EVM-U

工具与软件:

尊敬的先生:

我想使用 PCM2903 IC、但其工作温度为-25°C 至+85°C。您能否建议使用此器件的替代器件、其工作温度应为-40°C 至+85°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    遗憾的是、我们无法支持该范围。 我们拥有的最接近的是 PCM2903和 PCM270xC 系列(具有相同的范围: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2704c.pdf?ts PCM=1735315140865&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)中的-25至85度范围

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    任何替代 IC、其功能与 PCM 系列相同、工作范围为-45至85度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateshwara:

    遗憾的是、我们没有满足-45C 至85C 温度范围的 USB 编解码器器件(PCM 系列)。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    温度范围为-45C 至85C 时需要使用 USB 编解码器器件。 它可能不是 PCM 系列。

    我有一台单板计算机、其中有 RS232、以太网、USB 接口。 该 SBC 没有内置编解码器。 我应该在单板计算机上运行音频相关的应用程序。

    请 使用上述接口建议解决方案、我需要在 SBC 中构建音频编解码器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    您将需要某种处理器或 SoC、通过 RS232或 USB 将音频转换为 I2S 格式。 我们所有的编解码器都与 I2S 兼容、因为 I2S 是音频传输的标准。

    您应该使用 Q1级编解码器来满足温度范围要求。 TAC5212-Q1等编解码器可以满足您的需求。

    此致、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    非常感谢您的答复。

    您能不能要求任何能够将 RS232或 USB 转换为 I2S 格式或将两者转换成 I2S 格式的 IC?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    我们没有用于此操作的独立芯片。 在我们的 EVM 上、我们使用 XMOS XEF216-512-TQ128-C20A 作为将 USB 转换为 I2S 的处理器。 我建议与处理器团队开一个新的 TT、以帮助缩小解决方案的范围。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的答复。

    要使用 PCM2903C、无论 Linux 驱动程序(基于 USB 端口)是否随时可用或是否需要开发。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    无需驱动程序。 PCM2903C (以及我们的所有 USB 编解码器)与 USB 类兼容。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的及时响应。

    对于 PCM2903C、在网站上、建议的工作温度为-25°C 至+ 85°C。但是、在数据表中、建议的工作条件显示为25°C 至+85°C、最小值为0°C

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    请将数据表信任在网站上。 我会要求修复该网站、以便与数据表保持一致。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    好的先生。 非常感谢您提供的宝贵意见。

    不过、在数据表中的绝对最大额定值下、它显示为-40°C 至+ 85°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    绝对最大额定值是器件可能损坏之前的限值。 建议运行条件是我们保证器件将按数据表中所述运行的温度。 如果您在保持在绝对最大值范围内的同时违反建议的条件、则器件可能无法正常工作(但不会发生损坏)。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在测试 PCM2903EVM 电路板。

    我将 USB 端口连接到 PC、并将 Mike IN 和音频输出连接到3.5毫米插孔头套件。

    Linux PC 和 Windows PC 可直接识别 USB 音频编解码器。 但在这两种情况下、只有音频输出功能均可用。 Mike 部分无法正常工作、这意味着 ADC 部分可能无法正常工作。

    您可以提出一个解决方案、如何在中测试 Mike 吗

    是否可以通过 Mike IN 记录 Mike 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    能否详细介绍一下您认为它无法正常工作的原因? 根本没有 ADC 数据、还是只是噪声? 您是否已确认您使用的麦克风功能正常?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    设置如下:

    PCM2903EVM-U 板通过 CN001上的+5V 电源供电、带3.5mm Mike 的音响主机和音频插孔分别连接在 CN102和 CN101上。 评估板的 USB 端口 CN003通过随 EVM 板提供的 USB 适配器电缆连接到 PC USB 端口。

    在+5V 打开后,在 PC 的声音设置,线 USB Mike 被检测到,我把它设置为默认的 Mike 和线 USB 音频编解码器被检测到,我把它设置为默认的扬声器。

    现在我打开 audacity 软件来记录一个信号、它不起作用。 但当我播放音频文件时、它也会播放。 这就是我怀疑的原因、可能是 ADC 部分可能无法工作。

    请求提供解决方案建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Audacity 是否正在进行录音或是否收到 Audacity 错误?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    如果没有评估板,如果我直接将耳机连接到 PC, Audacity 就会录制。

    现在、如果我将 pcm2903评估板与耳机配合使用、Mike 部分将看到一条平坦的线、音频文件将在评估板中播放

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    EVM 上的插孔与麦克风没有电源连接、因此一对正常的耳塞无法正常工作。 我可以通过使用 TRS 连接器将电线暴露在外并向左右两侧施加信号来进行录制。

    我知道这不是很方便。 抱歉。 但是、应该无需进行任何设置即可使录音正常工作。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    这意味着、使用 EVM 板时、是否不能通过麦克风录音?

    或有源麦克风?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    是的、您的理解是正确的。 如果您的麦克风由外部供电(如您所说、处于活动状态)、则它应该可以正常工作。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供信息。

    如果我使用 PCM2903制作原理图、如果我使用与 EVM 板相同的原理图、它是否不能与无源麦克风配合使用?

    我需要使用有源麦克风吗?

    修改一些示例或原理图、使其也适用于无源麦克风。

    请澄清。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    可以修改原理图、以在麦克风引脚上提供麦克风电源电压。 这将需要适当的电源和 TRRS 插孔。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    您能否提供您用于共享原理图的电子邮件 ID?

    允许使用 PCM2903向 MIC 引脚提供的最大电源电压

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkateswara:

    当然。 我将通过私人消息与您联系以共享我的电子邮件。

    麦克风应与引脚进行交流耦合、因此交流耦合电容器将吸收可能传输到引脚的任何直流电压。 该电源电压应该位于电容器的麦克风侧。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    非常感谢您的支持

    此致