This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:编解码器

Guru**** 2485445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474095/tlv320aic34-codec

器件型号:TLV320AIC34

工具与软件:

你好  .  

当我尝试将输出电平控制设置为0dB、取消静音并为相应线路上电时、我看到编解码器的设置出现了一个问题、其中寄存器79、86和93的读数为"尚未应用所有编程增益"(设置了 D1位)。  

我似乎无法确定为什么看到这种情况。 我还在我们的设置中确保了 ADC 标志、DAC 状态和电源状态正常  

寄存器# ADDR_A ADDR_B
79 0x00 0x0B
86 0x0B 0x00
93. 0x0B 0x00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要检查一些事项、

    标志是否在多次读取后读回1?

    客户是否还尝试过通过单独的步骤/写入尝试上电、设置增益、读回标志、取消所有静音?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了建议的步骤。

    -多次读取后,标志继续读回1。

    -在 设置增益或静音标志之前和之后,它还会在上电后回读1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussein:

    抱歉前面的名称拼写错误。

    您能否与我分享原理图以便再次检查可能存在的任何可疑问题?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我是否可以通过电子邮件与您联系、而不是将原理图发布在此处?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussein:

    当然! 为了保护隐私、我会通过私人消息与您分享我的电子邮件。

    此致、
    Jeff McPherson