This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706EVM-U:U2 GND 引脚的处理(3.3V 稳压器)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473661/pcm2706evm-u-handling-of-the-gnd-pin-of-u2-3-3v-regulator

器件型号:PCM2706EVM-U

工具与软件:

U2 (3.3V REG) GND 引脚在此评估板上悬空、这是正确的吗?

我认为该引脚应该连接至电路板上的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Abigail 也提出了这个问题,我认为设计是一个错误。 我还仔细检查了 PCB、而 GND 引脚实际上是悬空的。 EVM 非常旧、以前没有人提到过这个问题、因此 EVM 的功能可能没有风险。 但是、在最终设计中、不接地 LDO 是一个不好的主意。  

    我们将考虑如何针对将来的构建对其进行校正。 感谢您提出这个问题。

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我明白了。

    实际上、EVM 的 U1在使用了几个小时后就出现了故障。

    我将通过更换 U1_IC 并修改 PCB (通过搭接线连接 U2的 GND 引脚)来修复 EVM。

    此致、

    ***