This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:两个输出端口的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1EVM, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473638/tpa3111d1evm-the-difference-of-two-output-ports

器件型号:TPA3111D1EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1

工具与软件:

我有关于 TPA3111D1EVM 的一些问题。

我不知道"OUT"端口(Molex 连接器)和之间的区别

"OUT+和 OUT-"端口(两个香蕉插头)。

"OUT+和 OUT-"端口具有第二个额外的 LC 滤波器(L1&C11、L2&C16)。 另一方面、"OUT"端口具有

仅限第一个 LC 滤波器(FB1&C10、FB2&C25)。

根据 TPA3111D1数据表的图17、似乎不需要连接第二个额外的 LC 滤波器

扬声器。

所以我感到困惑。

问题如下。

(1)您预计第二个 LC 滤波器会产生什么影响。

(2)我何时使用这两个端口?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在 EVM 上、L1和 L2未安装、因此短接 JP3或 JP4将引导输出信号通过音频输出的常见配置。 铁氧体磁珠滤波用于避免 EMI。 您可以看到、它的额定值以 MHz 为单位。 如果您要使用 LC 滤波器、您可以填充 L1和 L2来为音频 BW 使用更具主导性的滤波器。  

    您可以使用任一输出端口、具体取决于您希望从输出信号中获得的性能和结果。

    我希望这能为您提供有用的信息、并且我能够提供帮助。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    图像:

    EVM 上未组装 L1和 L2:

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很明显。 我理解。

    我将尝试使用两个端口。

    ##我购买的 EVM 的 BTW、L1及 L2自我购买后便已组装。

    非常感谢。