This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825M

Guru**** 2486795 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474007/tas5825mevm-tas5825m

器件型号:TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具与软件:

您好!

我在使用 TAS5825M 应用处理 PPC3时遇到问题。  测得的 SPL 频率响应在 Smart EQ 视图中显示不正确。  因此、智能 EQ 以不正确的频带为目标。  

请提供帮助

请参阅下面的屏幕截图。

测量学习板上的扬声器响应

从"查看/导入 SPL 数据"中选择视图 SPL 时的显示方式

"Equalizer/Smart EQ"视图下的视图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够向我发送您正在使用的 spl 文件、以便我能够更好地帮助调试? 我还想确认您使用的是 TAS5825 GUI 的最新版本。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RAW_5F00_FreqResp_5F00_output_5F00_dB.txt

    这里是文件,是的,我正在使用最新的图形用户界面见下文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看了一下文件,认为我发现了你的问题。 您正在使用48kHz 智能放大器处理流程、该流程期望 SPL 数据文件仅包含最高24kHz (奈奎斯特频率)的数据。 您所拥有的 SPL 文件中的数据高达48kHz、这导致 PPC3将所有值乘以2。 如果您以24kHz 以上的频率从 SPL 文件中删除数据(如所附文件中所示)、则可以解决该问题。

    此致、

    Ramsey

    e2e.ti.com/.../RAW_5F00_FreqResp_5F00_output_5F00_dB_5F00_2.txt