This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:我想切换设备。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474799/tas5815-i-want-to-switch-devices

器件型号:TAS5815
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805M

工具与软件:

嗨、团队:

我正在使用 TAS5805M 进行评估、但由于规格原因想切换到 TAS5815。
不过、启动寄存器是不同的、我想使用相同的设置、但无法设置它们。
是否可以使用 PPC3提取头文件?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以、您可以应用 tas5815的 ppc3、并通过导出配置文件来获取配置文件。

    谢谢

    Jesse