This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:替代采样率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475388/tlv320adc3120-alternative-sample-rates

器件型号:TLV320ADC3120
Thread 中讨论的其他器件: TAA5212

工具与软件:

我看到该部件包含一个内置锁相环。 提供了标准采样率下的规格、例如96kHz 和192kHz。

我的问题是、该器件是否可用于使用该范围内采样率但不是标准采样率之一的设计。 例如100kHz。

数据表中尚不清楚该器件是仅限于标准采样率、还是可以在类似的采样率下使用、而不是标准采样率。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    TLV320ADC3120旨在以标准音频速率运行。

    对于非标准音频采样率、您可能可以查看 TAA5212、它可以支持非标准音频速率。 下面是来自 TAA5212数据表的快照

     .

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan