This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:噪声

Guru**** 2924060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463840/tlv320aic3101evm-k-noise

器件型号:TLV320AIC3101EVM-K

工具与软件:

您好!
我们计划在一个项目中将 TLV320AIC3101用作音频 ADC。
因此、我们采用了包含 USB-MODEVM 主板的 TLV320AIC3101EVM-K 评估板。

为了测试编解码器的设置、我们使用 USB 接口在计算机上录制音频。

遗憾的是、一旦我们启用 PGA、就会有大约-50dbFS 的相当高的噪声。
我们已经启用了高通滤波器、这改善了噪声、但无论我们测试的哪种设置、我们都无法获得低于-50dbFS 的噪声。
由于数据表显示 ADC 的 SNR 约为92dB、因此我们想知道如何或者您是否能够使用评估板来实现此目标。

谢谢!
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    请提供 EVM 跳线设置以及如何连接输入源的图片。 另外、您使用什么软件来记录编解码器?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff!
    感谢您发送消息、并对延迟回复表示抱歉。 我过去两周都不在办公室。
    在这里可以找到 EVM 的图片。 实际上、我们没有更改任何来自默认值的跳线设置。
    https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZTJ7lZLWocdW8Jg7HWCwugK31WGmv5iH5k

    输入源是连接到 J6 (平衡电缆连接)的动态麦克风。 但我们也尝试了短路输入。
    我们将使用 Audacity 和 Steinberg WaveLab 软件。
    非常感谢!
    此致、
    Philipp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    明白了、您编程到编解码器中的 I2C 设置是什么?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我想我需要您的帮助来回答这个问题:
    我们使用 AIC310x EVM GUI 进行测试。 我在 GUI 中找不到任何与 I2C 相关的设置、但在 CLI 选项卡中设置为"I2C 快速模式"的"Interface"除外。
    这是你的意思吗? 如果没有、您能否准确描述您需要了解哪些设置?

    非常感谢、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我正在寻找编解码器上使用的 I2C 设置的寄存器转储或 I2C 配置脚本。 AIC310x EMV GUI 将根据 GUI 中按下的任何按钮自动记录所有 I2C 命令。

    此致、
    Jeff McPherson