This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:TPA3128D2EVM 长期可用性和重新生产

Guru**** 2866250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475435/tpa3128d2evm-tpa3128d2evm-long-term-availability-anad-re-production

器件型号:TPA3128D2EVM

工具与软件:

你(们)好、

我之前问过关于这款放大器的一些问题。 同时、我们根据此模块的规格设计了一种系统、刚发现 EVM 板可能长期无法供货。 那是遗憾的、拥有这样的具有低空闲电流的宽带放大器是一个很好的工具。 更好的方法是能够以 EVM 形式使用它。

我很想知道、我们是否能够自行重现 EVM 及其所有功能、以便在我们的系统中继续使用此放大器。

为此、是否有可能与我们共享 EVM PCB 文件?

P.S.如果我们知道 EVM 板可在 Digikey 上长期买到、我们将很乐意继续购买这些板。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、MC

    您是否与 TI 签订了 NDA、如果是、我可以将其与您分享。

    否则、很抱歉我们无法向您分享。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。 我给您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与内部团队确认如何签署 NDA。

    让我们线下讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、我通过在论坛上注册的电子邮件地址向您发送了另一封电子邮件。 期待您的答复。