This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304Q1EVM 的 GUI

Guru**** 2375800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474307/tpa6304-q1-the-gui-of-tpa6304q1evm

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

您好!

请批准我 对以下 GUI 软件的访问权限、我的电子邮件是:liang.zhang@arrow.com、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将帖子转发给正确的人以供批准。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    谢谢、请帮助您的 合作伙伴批准访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang

    审批系统对此存在一些问题、可能无法在短时间内修复。 我有一个独立版本、请先按照以下链接使用此版本、谢谢。

    tidrive.ext.ti.com/.../ed1505ed-0a52-4367-9949-68ea722eb785

    访问代码:  *xz6SWH7.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您的善意 surpot,访问权限已被批准,我可以从网站下载。