This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:最大额定值模拟输入

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475916/pcm1865-maximum-ratings-analog-input

器件型号:PCM1865

工具与软件:

您好、在 PCM1865的数据表中、我看到最大模拟输入+5V 和-1.7V。
最大值 ADC 可处理的电气值或音频值? 如果有短的-2V 值、是刚刚削波还是 IC 受到损坏?
如果我之前有麦克风前置放大器(如图63: OPA1692低功耗、低噪声和低失真 SoundPlus 音频运算放大器数据表(修订版 C) )
PCM1865的模拟输入是否需要一些限制器?

第二个问题:
PCM1865是否能够处理单声道输入? 或者我是否需要生成差分音频? (麦克风前置放大器靠近同一 PCB 上的 IC)

如果是、我应该让第二个引脚悬空吗?

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的绝对最大额定值适用于交流电压、我们的大多数 ADC 允许一些负电压来减少削波。 采用内部保护二极管可实现有限的下冲。

    但是、如果您怀疑模拟输入电压超过了-1.7V、则可能会正向偏置二极管并导致损坏。 您可能需要在输入级使用外部钳位二极管来限制电压摆幅。

    由于该器件中集成了一个可编程增益放大器、因此您不需要为低电平信号使用麦克风前置放大器。  在交流耦合时、器件会设置共模电压、该电容器还将消除任何直流电压。

    是的、您可以为 PCM1865提供单端信号。 当 SE 为非差分时、满量程范围为2.1Vrms。

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息。
    我使用这种麦克风前置放大器的主要原因是采用了48V 幻象供电电路。
    对于专业音频接口、或许我毕竟应该使用前置放大器。
    因此我会将输入限制为最大 +-1.5V