This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:所有信号均已施加、但无输出 PWM

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473109/drv595-all-signal-applied-but-no-output-pwm

器件型号:DRV595

工具与软件:

你(们)好

过去几年、我们一直在多个项目中使用 DRV595。 现在我们有一个新项目、会遇到链接帖子中所述的相同行为。 所有输入信号均已施加、输入电压正常、IN+/IN-正常、增益正常、检查 SDZ 压摆率、无故障信号、GVDD 为7V、但无输出信号。 两个输出引脚的电压都约为900mV、看不到 PWM 或输出电压。

你有什么想法吗? 随附原理图的屏幕截图。

此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christoph、  

    两个 IN-和 IN+之间的电压差是多少?

    另外、请提供原理图的.pdf 版本、以使图像更清晰。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢观看我的主题。

    在我们所有的设计中、IN-为0、4Vref、IN+在0V 和0.8V 之间变化、用于加热和冷却 TEC。

    我将通过 PM 向您发送 PDF。 希望这是可以的。

    此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    通过查看原理图、我看到为瞬态噪声去耦加载了 IN- cfg、这是可以的、但将2Vdc 源电压拆分到该引脚似乎是个问题。 DS 建议、该引脚应具有一个进入 IN-引脚的3Vdc 电源。 现在、进入该引脚的电压似乎超出了 DS 建议的工作模式。 另外、我强烈建议遵循应用中的启动顺序。 我在下面附上了用于指南的图片。

    目前还不清楚在 FS 引脚 cfg 上有什么、最大建议电压为0.8V、并且有一个方案可用于所需的振荡频率。 我在下面附上了图片。  

    工作 PVCC 电压如何、但如果高于建议的 FS 引脚电压要求、则器件不会在建议的条件下运行。

    为获得正常工作的 DRV595、我先修复上面提到的错误。

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    图像:

    单端应用的 DS 建议:

    DS 启动序列:

    FS 引脚建议:

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢您复查原理图。 再次强调一下:我们以前一直在使用这种设计的产品、没有任何问题。 我们始终在 IN-上使用0.4V 基准电压、在 IN+上使用0...0、8V 电压。 我们的电源电压为24V。 我们的 FS 引脚上始终有一个100k 串联电阻。 我现在第一次测量它、它在引脚上的电压为18V。 我安装了一个下拉电阻器来使引脚电平为0.5V、但它没有帮助。 顺便说一下、我复制了您的评估板上的该设计、并且也没有下拉电阻器。 那么、这显然不是问题。 我能想象的唯一一件事是来自 PVCC 和 IN+/IN-的时序。 在设计中很难满足这一要求。 我们过去在器件启动时遇到了一些问题、有时它会从电阻器偏差处得到错误的增益配置。 您只能通过关闭设备电源并重新启动设备来解决该问题。 因此、我们在 PVCC 线路中安装了一个 MOSFET 继电器、以使器件完全关断并再次导通、但 IN+/IN-始终保持通电状态。

    W E 现在将对 IN+/IN-输入时序和电平进行进一步测试... 不断更新。

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你(们)好。 我们需要长时间进行研究、但无法使 DRV595运行。 IN+和 IN-偏置为3V 没有帮助。 我们进行了大量其他测试、仔细检查了所有元件和引脚排列、一切都顺利。 在输出端仍然没有信号。 GVDD 稳定为7V、SYNC 引脚输出100kHz 信号、因此内部电路在通电和运行、但器件的行为就像输出处于高阻态... 我们将在下周继续搜索。 如果您有任何进一步的想法,请告诉我们。

    祝你周末愉快

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Christopher。 我会浏览提供的额外信息、当您进行调查时、请提供.pdf 格式。 很难放大图像。

    我想补充一点、如果 IC 在以不同于建议条件/非理想的方式运行后未对正确配置做出响应、则 IC 可能很难再次正常工作。 IC 应始终在建议的条件下运行。 我强烈建议遵循启动序列、如果不满足某些条件、IC 可能会遇到一些不符合预期的反向偏置电流。  

    我会等到下周再更新、但请提供.pdf 文件。  

    此致、
    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我上周通过 PM 向您发送了原理图 pdf。 请检查您的 PM 收件箱。 现在就要继续测试了。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christoph、  

    对原理图的更多注释。 所有这些是为了帮助确保 IC 在可接受的配置下运行、并进行加电以使其在 DS 的规格范围内正常工作。 如果 IC 在不满足的条件下工作、则 IC 的行为可能是不可预测的:

    • 尽管0.4Vdc 已经满足要求、但对于 DRV595上的单端输入、DS 明确建议遵循 IN-上的3Vdc。 我还建议在外部匹配输入阻抗。 基于 R1和 R2的差分输入阻抗为 30K。 我建议使用一个简单的阻抗匹配配置来在输入端实现更好的电压检测。 例如、IC 输入附近的每个输入端子上都连接了15k Ω 至 GND。 这是放大器的常见做法。
    • 我还建议在到达电阻分压器电路之前对 GVDD 进行去耦。 GVDD 是电源输出引脚、应被视为 IC 的电源。
    • 将 RC 电路连接至 SYNC 引脚上的 GND。  EVM UG 中也是如此。  

    图像:

    -------------------------------------------------------

    输入阻抗设定  

      

    此致、

    Ore.

    免责声明:客户负责客户设计。 TI 不负责客户设计。

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我们在 IN+/IN-上尝试了3V 的输入电压、但是没有成功。 我们现在也会检查其他点。

    但是:我发现了一个与以前不符的地方:这是我第一次使用我们的全新 PCB 编辑器 Altium Designer 进行此设计。 我发现在器件下方未正确连接 GND 的多边形。 SO GND 引脚22、25和28未连接和悬空。 不过、我在该引脚上测量到一个0欧姆的电阻。 因此、我认为可以这样保留、但这可能不是一个好主意。 您知道如果我们将此引脚悬空、它是否会损坏芯片?

    目前、我假设在首次将所有芯片连接到 PVCC 24V 时都已将其淘汰。 我使用了来自 PSU 且电流限制为0、2A 的6V 电源、这是我第一次在芯片的输出上看到 PWM。 我们向引脚22、25、28添加了 GND 连接、并将输入电压扩展到了24V。 现在器件按预期运行。 现在、我们将使用新芯片和正确的 GND 连接进行更多的测试。

    此致、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christoph、  

    将 GND 引脚悬空对于任何设计都不是理想之选。 到 PCB 上 GND 平面的电气连接对于芯片的功能非常重要。 如果返回电流未找到到达 GND 的最快路径、则可能会在 IC 中发生电气损坏。

    我还建议将 PSU 设置为高于0.2A、该器件在正常工作条件下至少拉电流1A。  

    很高兴该器件能够在您的终端上工作。  

    我希望该主题对您有所帮助并提供有用的信息。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、目前两个器件正在工作。 这似乎是一个问题。 感谢您的支持。 我们将看到、你们方的哪些改进可能有助于未来的运行更稳定。

    此致、

    Christoph