This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:我们有设计检查清单吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475522/taa5242-do-we-have-design-check-list

器件型号:TAA5242

工具与软件:

TI 人好

我们是否有 TAA5242 sch 和 PCB 布局设计检查清单?

我有一个问题,如果我们想得到70dB 的系统 SNR ,我找到了一个80dB 的麦克风。

是否需要在 ADC 和麦克风之间添加一个低噪声放大器?  

TAA5242中是否包含任何 AMP? IT 性能如何?

您是否有设计麦克风器件的应用手册? 和 ADC 器件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我们在产品说明书第7.4节中提供了布局指南和快照。

    我们还在 EVM 的用户指南中提供了原理图: https://www.ti.com/lit/pdf/slau904

     由于远高于70dB、ADC 本底噪声不会降低 SNR 性能。 我也不认为有必要使用麦克风前置放大器、除非信号非常小、但如果您选择在设计中包含麦克风前置放大器、我建议您使用 SNR 大于80dB 的前置放大器。

    ADC 中没有集成增益放大器、因此、如果您想利用 FSR、低电平信号可能需要麦克风前置放大器。

    您可以参考 EVM 用户指南获取原理图帮助。