This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:无法获得相对于20Hz 至20kHz 的平坦频率响应。

Guru**** 2649965 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474512/pcm5121-unable-to-get-the-flat-frequency-response-with-respect-to-20hz-to-20khz

器件型号:PCM5121

工具与软件:

您好!

我们正在 AP 机器中使用 PCM5121 DAC 验证频率响应。 但是、我们始终无法获得与任何"DSP 程序"配置相关的平坦频率响应。

我们的响应始终在1kHz 至2kHz 处下降、而且不稳定。 关于 Vrms、我们还可以看到在20Hz 至20kHz 范围内、VRMS 值在1.5Vrms 至2.896Vrms 之间波动。

如何在20Hz 至20kHz 频率范围内实现平坦频率响应和稳定 VRMS。 我们在未应用任何系数的情况下尝试了"增益"、"体积"和"使用的固定工艺流程"、但仍然无法实现。 然后尝试通过使用对 PCM5121EVM-U 进行同样的操作 USB 输入和模拟音频 ROM 过程 ,还有,我们没有得到恒定的 VRMS。 每当频率增大的 VRMS 降低时。

您能不能指导我们实现恒定 VRMS 和平坦频率响应。

此致、

Manimaran M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您正在使用的 GUI 及其版本并向我发送您不同测试的几个屏幕快照、以便我可以查看并了解正在进行的操作。

    谢谢!

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    以下测量基于我们的产品、该产品使用 PCM5121作为 DAC。

    我们附上了1kHz_0dB 和20Khz_0dB 正弦波之间的频率响应和不同 VRMS 值比较。

    对于1kHz_0dB = 2.076Vrms 和20Khz_0dB = 1.513Vrms 值。

    500Hz 之后频率响应下降、我们使用 AP (Audio Precision Tool)进行了测量。 为了避免使用 ADC、我们使用光学输入和模拟输出(DAC OUT)进行测量。

    我们对 EVM 使用了5.95 PPS 版本并获得相同的结果。 但我们期待的是平坦频率响应。

    您能否介绍一下并指导我们继续前进、从而获得平坦频率响应。 我们已经尝试调整所有与增益相关的寄存器、但没有帮助我们。

    此致、

    Manimaran M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在周二与您跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您绘制增益曲线并看到您的增益曲线显示出类似行为、这让我认为内部设置发生了一些变化。

    您可以加载其中一个预加载 ROM 并从此处开始、还是 使用 我将附加到下面压缩文件中的其中一个代码? 似乎在内部激活了一些过滤器。

    同时、检查连接到 DAC 的元件、确保没有 LP 滤波器、并将此签名附加到它上、正确的调试方法是断开 DAC 与下一级的连接并执行测试。

    e2e.ti.com/.../1565.SLACC622_5F00_-sample-code.zip

    此致、

    Arash