This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:关于过滤器

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475024/pcm1840-about-filters

器件型号:PCM1840

工具与软件:

嗨、团队:

我对滤波器规格的理解是否正确?
线性相位滤波器使用线性相位 FIR 滤波器、这会导致 FIR 滤波器产生延迟。
低延迟滤波器使用 IIR 滤波器,该滤波器具有低延迟但相位特征较差。

数据表列出了线性相位滤波器采样速率高达192kHz 但低延迟滤波器采样速率仅高达96kHz 时的特性。
这是否意味着低延迟滤波器不能在192kHz 处使用?
低延迟滤波器设置(MD0引脚=高电平)下以192kHz 的频率运行时它的行为是什么?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在周二与您跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    正确的、当采样率为192kHz 时、不支持低延迟滤波器、也不应用该滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的答复。
    请告诉我更多相关信息。

    如果 MD0引脚=高电平且运行频率为192kHz、这是否意味着未应用滤波器?
    或者它是否意味着滤波器刚刚渗透?
    如果 MD0引脚在192kHz 时处于高电平、它是否会被断开?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    这意味着不应用滤波器、不会对器件造成损坏。MD0被拉高。