This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:抽取滤波器分压器比率

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475859/pcmd3180-decimation-filter-divder-ratio

器件型号:PCMD3180

工具与软件:

您好!  

我们正在考虑 在我们的系统中使用 PCMD3180、但我们有一些问题:  

1.我们需要确保抽取滤波器中的分频比>= 128。
我似乎无法在数据表中找到任何这方面的信息、因为它声称是自动的。 这是否意味着如果我手动设置 PDM CLK、并提供 FSYNC 和 BCLK、那么它就会相应地设置分频比?  
示例:
PDMCLK = 6.144MHz
FSYNC = 48kHz
这会得出128的比率吗?

2. 5阶和4阶 PDM 输入是什么,它们是如何选择的?

3.增益配置的切换速度有多快?
示例:如果增益从0dB 变为6dB。 多长时间后才改变?

此致、  
Filip Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    在(1)中、对于 PCMD3180、抽取率由 PDMCLK 与 FSYNC 之比决定。 例如、如果 PDMCLK 为6.144MHz、并且采样率(FSYNC)为48kHz、那么正如您提到的、抽取率确实是128。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshimi、  

    感谢您的回复! 很有道理。  

    问题2呢? 和3.?

    此致、  
    Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Filip、

    (2) PDM 麦克风通常使用 Δ-Σ 调制器。 4阶和5阶是指这个调制器。 此并不是器件配置中选择的信号、它基本上是一个四阶 PDM 调制器信号或五阶 PDM 调制器信号、此信号被指定给器件作为 PDM 输入。

    (3)在启用软步进的情况下、当增益从0变为6dB 时、需要大约12个样本。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan