This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:H 类音频放大器设计

Guru**** 2416400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS5634, TAS5548, OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470422/tas6584-q1-class-h-audio-amplifier-design

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5634TAS5548OPA1633

工具与软件:

我想设计10通道 H 类音频放大器解决方案、使用两个 TAS6584-Q1和 LM5123升压控制器、这两个控制器可使音频电源通过跟踪功能工作。

您能否介绍一下参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将通过电子邮件向您提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow

    感谢您的大力支持。

    您能否分享使用 TAS6584 + LM5123 + LMG2100  设计 TPS 8通道 H 类放大器的参考原理图。

    目前、我不知道如何将 LMG2100连接到 TAS6584 + LM5123电路。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyungho

     LMG2100是否看起来像半桥 GaN? 我对您的使用感到有点困惑、您能否说明您想要获得什么目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    我们想 在 TPS (LM5125 x2)和功率 IC (TAS6684 x2)中使用 GaN LMG2100设计8通道 H 类音频放大器

    现在、我了解了如何为 TPS 设计 LMG2100 (x4)+ LM5125 (x2)。 没关系。

    但是、我不知道如何为两个具有4通道 x2 (总共8通道)的 TAS6684设计八个 LMG2100的功率。

    提前感谢您。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kyungho

    [报价 userid="641142" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470422/tas6584-q1-class-h-audio-amplifier-design/5656049 #5656049"]但是、我不知道如何设计八台具有4通道 x2 (总共8通道)的 TAS6684 100的功率。

    不建议这样使用。

    TAS6684已经是一款高压、高功率 D 类放大器。 它内部已包含全 H 桥输出级、专为高功率而设计。 不适用于需要小信号 PWM 输入的 LMG2100输入。

    对于数字 PWM 输出、器件 TAS5548确实可以提供。 但此器件旨在与 TAS5634配合使用。 您可以考虑使用 LMG2100来替代 TAS5634、但需要注意 TAS5634器件具有内部模拟反馈环路、以保证最终音频性能。 您可能还需要一些线性音频放大器(如 OPA1633)来创建反馈环路、否则可能会发现 THD /噪声非常糟糕。

    恐怕我们没有成熟的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,他

    您的团队能否复习一下我们8通道 H 类放大器的原理图?

    H 类输出放大器包括 TAS6684 x2、LM5125 x2和 LMG2100 x4、以支持 TPS。

    请告诉我一个电子邮件地址、然后我会将其发送给您的团队进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee

     上次求薇已经用电子邮件给你提供参考原理图,请回复电子邮件,谢谢。