This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:音频论坛

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1476358/tas5825m-audio-forum

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

这块芯片的热损耗功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    这将取决于您的系统配置和布局。 进行粗略估算时、可以使用效率图来确定功率耗散、然后使用数据表中的热性能信息(第7.4节)来确定温升。 如果您需要空闲功率、可以根据数据表中的 IQ 规格计算空闲损耗。

    此致、

    Ramsey