This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:当施加24V PVDD 电源时、TAS5806MDCPR 会发热

Guru**** 2542560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477676/tas5806m-tas5806mdcpr-is-heating-when-applied-the-24v-pvdd-supply

器件型号:TAS5806MTAS5806M

工具与软件:

在这种情况下、 TAS5806MDCPR 放大器正在加热、请向 PVDD 施加24V 电源。 如何克服或减少放大器的这种发热。 根据中的以下原理图、C29、C32使用了22uF/50V 和 C30、C31使用了0.1uF (根据数据表(使用立体声模式)中提供的原理图);L5、L6、L7、L8使用10uH;C29、C38、C41、C52使用0.68uF。 10W 扬声器实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikar:

    当器件切换时、预计会发热、尤其是在24V 下。 器件只要未达到过热关断限值(即关闭以保护自身)、就可以升温。 对于焊盘朝下的器件(无散热器的器件)、控制热性能的最简单方法是降低开关频率、降低 PVDD、采用良好布局或在 PCB 底部添加散热器。 此 应用手册 对类似器件的热注意事项有一些深入介绍。

    此致、

    Ramsey