This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:TAS5760xx

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477105/tas5760xxevm-tas5760xx

器件型号:TAS5760XXEVM

工具与软件:

您好!

我正在使用 TAS5760xx EVM、当我发送音频数据时、OUTA 获取输出、OUTB 没有声音。

我在硬件模式下使用它。

1.要同时在 OUTA 和 OUTB 上听到不同的声音,应该怎么做。

2.要在  OUTA 和 OUTB 上获得相同的声音,应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerna:

    要使 EVM 在硬件配置中播放音频、您需要确保选择了硬件模式选项并且在 PPC 中使用 BTL 模式。 如果设备仍然只有一个音频播放通道、则可能意味着您的音频源为单声道而不是立体声。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    您能为以下两个问题提供解决方案吗  

     1. 要同时在 OUTA 和 OUTB 上听到不同的声音,应该怎么做?

    2.要在  OUTA 和 OUTB 上获得相同的声音,应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prerna:

    假设配置位于 BTL (输出端有两个扬声器)和硬件配置中、则每个通道输出(OUT A 或 OUT B)上获得的音频将取决于输入音频数据。 要在两个输出端获得相同的音频、需要在 I2S 输入的两个通道上发送相同的数据。 若要获取不同的音频、需要发送不同的信号。

    此致、

    Ramsey