This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:通道1配置为线路驱动模式、用于低音炮、同时在恢复到正常电压通道1 DIDn##39;t 进入播放状态并卡在诊断状态后、还会产生过压和欠压启动场景。

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474305/tas6424e-q1-channel-1-configured-on-line-drive-mode-for-subwoofer-and-while-preforming-over-voltage-and-under-voltage-crank-scenario-after-recovered-to-normal-voltage-channel-1-didn-t-go-to-play-state-and-stuck-in-diagnostic-

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

您好!

项目中、我们将使用两个 TAS6424E-Q1放大器和第二个  TAS6424E-Q1放大器的第一个通道、它们配置为用于低音炮的线路驱动模式。

步骤:

1)主机通电


2)放大器已初始化、所有通道均进入 PLAY 状态

3)执行过压启动场景(30V)

4)再次将电压降低到正常电压(14)

5) 5)所有通道都进入播放状态、但低音炮通道除外(第二个  TAS6424E-Q1放大器的第一个通道)

6)超低音扬声器通道卡在诊断状态并继续发出动臂(噪音)声音。  

7)需要重新启动主机装置才能恢复。

问题重现时注意的要点:
a)在系统预压过电压(约30V)且恢复到正常电压(14V)后、超低音扬声器通道不会恢复到播放状态并卡在诊断状态、因为此低音扬声器会产生较大的声音(噪音)、继续。
7642:[TTAS]<TAS64F><15:30:40.995>[125016]-N-tas642x_amp_drvr.c:440 VIP:check   reg for Play_Mode:0x0寄存器地址:0x0F   --> 第一个2025年02月10日 放大器
7644:[TAS64]<TAS1><15:30:40.996>[125024]-N-tas642x_amp_drvr.c:440 VIP:Check  reg for Play_Mode:0xc1寄存器地址:0x0F   --> 第二个2025年02月10日  放大器


b)在系统预压(4V 左右)且一旦恢复到正常电压(14V)时、超低音扬声器通道不会恢复到播放状态并卡在诊断状态、因为此低音扬声器会产生较大的声音(噪音)。
2636:[TTAS]<TAS64F><11:16:19.025>[518244]-N-tas642x_amp_drvr.c:440 VIP:Check  reg for Play_Mode:0x0寄存器地址:0x0F   --> 第一个2025年02月12日 放大器
2637:[TAS64]<TAS1><11:16:19.025>[518245]-N-tas642x_amp_drvr.c:440 VIP:Check reg for Play_Mode:0xc1寄存器地址:0x0F   -->第二个2025年02月12日 放大器

注:我们尝试解决此问题、将低音炮声道设置为高阻态、然后进入播放状态、但再次运行低音炮声道进入诊断状态。 这个解决方案不起作用。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    请读取寄存器0x0C 和0x0D。  这些将告诉您为什么低音炮通道需要进行负载诊断。  此外、验证当低音炮通道处于负载诊断状态时、是否在寄存器0x09中启用了线路输出模式。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    请读取寄存器0x0C 和0x0D。  这些将告诉您为什么低音炮通道需要进行负载诊断。  
    -->这里的低音炮声道将获得开路负载、因为低音炮阻抗非常高、因此我们必须启用  

    用于低音炮情况的线路输出诊断。

    当低音炮通道处于负载诊断状态时、验证是否在寄存器0x09中启用了线路输出模式
    --- > 在寄存器0x09中启用线输出模式之前需要执行线输出诊断的情况。

    在本例中、

    1.放大器执行直流负载诊断、并在执行可选的线路输出测试诊断之后执行
    9.3.8.2线路输出诊断
    该器件还包含用于检测线路输出负载的可选测试。 线路输出负载是高阻抗负载
    负载开路(OL)阈值、因此直流负载诊断会报告 OL 情况。 在一个 OL 之后
    在通道上检测到条件、如果还设置了线路输出检测位、则通道会检查是否有线路输出
    存在。 此测试并非无喀嗒和噼啪声、因此、如果连接了外部放大器、应将其静音。

    2.禁用直流诊断和线路输出诊断。

    3.在放大器通道后进入播放状态。

    4.继续在放大器通道(S2G 和 S2B)上进行循环故障监测

    5.一旦启动方案执行了欠压(14V 至4V)  

    6. 恢复到正常电压(14V)和放大器遵循上述所有步骤1-4

    7.除低音炮声道(第二个 TAS6424E-Q1 放大器声道1)和低音炮声道卡在诊断状态寄存器0x0F 之外、放大器的所有声道均进入播放状态

    注意:
    低音扬声器通道未恢复到播放状态、并且由于低音扬声器大声产生"麦克风杆"声音而卡在直流诊断状态继续。

    我已经更新了配置的寄存器:

    问题重现前注册数据:
    595516:[TAS642x]<TAS642x><15:52:50.845>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:185 VIP:Tas642x 放大器1寄存器值-->第一个2025年02月10日  放大器
    59517:[tas642x]<15:52:50.846>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:186 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x00 - 0x03]:0 11 62 45
    59518:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.847>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:187 VIP:tas642x 读取寄存器[0x04 - 0x07]:0 cf cf cf
    59519:[tas642x]<15:52:50.848>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:188 VIP:tas642x 读取寄存器[0x08 - 0x0B]:2025年02月10日0 11
    59520:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.848>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:189 VIP:tas642x 读取寄存器[0x0C - 0x0F]:0 0 0 0
    59521:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.849>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:190 VIP:tas642x 读取寄存器[0x10 - 0x13]:0 0 0 0
    59522:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.850>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:191:tas642x 读取寄存器[0x14 - 0x17]:VIP 0 0 0
    59523:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.850>[85061]-N-shell_cmd_amp.c:192 VIP:tas642x 读取寄存器[0x18 - 0x1B]:0 0 0 0
    59524:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.851>[85063]-N-shell_cmd_amp.c:193 VIP:tas642x 读取寄存器[0x1C - 0x1F]:0 0 0 0
    59525:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.851>[85063]-N-shell_cmd_amp.c:194 VIP:tas642x 读取寄存器[0x20 - 0x23]:0 88 1 e
    59526:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.852>[85063]-N-shell_cmd_amp.c:195 VIP:tas642x 读取寄存器[0x24 - 0x26]:0 0 0
    59527:[Tas642x]<Tas642x><15:52:50.853>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:185 VIP:2025年02月10日 放大器2寄存器值  -- >   连接了第二个 TAS6424E-Q1放大器通道1低音炮  
    59528:[tas642x]<15:52:50.854>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:186 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x00 - 0x03]:8 11 62 65
    59529:[tas642x]<15:52:50.854>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:187 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x04 - 0x07]:3 CF CF
    59530:[tas642x]<15:52:50.855>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:188 VIP:tas642x 读取寄存器[0x08 - 0x0B]:2025年02月10日0 11
    59531:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.856>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:189 VIP:tas642x 读取寄存器[0x0C - 0x0F]:20 0 0 1
    59532:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.856>[85065]-N-shell_cmd_amp.c:190 VIP:tas642x 读取寄存器[0x10 - 0x13]:0 0 0 0
    595533:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.857>[85066]-N-shell_cmd_amp.c:191:tas642x 读取寄存器[0x14 - 0x17]:VIP 0 0 0
    59534:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.857>[85066]-N-shell_cmd_amp.c:192 VIP:tas642x 读取寄存器[0x18 - 0x1B]:0 0 0 0
    59635:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.858>[85066]-N-shell_cmd_amp.c:193 VIP:tas642x 读取寄存器[0x1C - 0x1F]:0 0 0 0
    59536:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.859>[85066]-N-shell_cmd_amp.c:194 VIP:tas642x read register [0x20 - 0x23]:0 88 1 e
    59537:[tas642x] 2025年02月10日<15:52:50.859>[85066]-N-shell_cmd_amp.c:195 VIP:tas642x 读取寄存器[0x24 - 0x26]:0 0 0


     问题重现后的寄存器数据:
    66125:[Tas642x]<15:55:05.792>[219860]-N-shell_cmd_amp.c:185 VIP:2025年02月10日 放大器1寄存器值
    66126:[tas642x]<15:55:05.792>[219860]-N-shell_cmd_amp.c:186 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x00 - 0x03]:0 11 62 45
    66127:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.793>[219860]-N-shell_cmd_amp.c:187:tas642x 读取寄存器[0x04 - 0x07]:0 VIP Cf
    66128:[tas642x]<15:55:05.794>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:188 VIP:tas642x 读取寄存器[0x08 - 0x0B]:2025年02月10日0 11
    66129:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.794>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:189 VIP:tas642x 读取寄存器[0x0C - 0x0F]:0 0 0 0
    66130:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.795>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:190 VIP:tas642x read register [0x10 - 0x13]:0 0 0 0
    66131:[FF]<TAS642x><15:55:05.796>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:191:2025年02月10日 读取寄存器[0x14 - 0x17]:VIP 0 0 0
    66132:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.796>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:192 VIP:tas642x read register [0x18 - 0x1B]:0 0 0 0
    66133:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.797>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:193 VIP:tas642x 读取寄存器[0x1C - 0x1F]:0 0 0 0
    66134:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.798>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:194 VIP:tas642x read register [0x20 - 0x23]:0 88 1 e
    66135:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.798>[219861]-N-shell_cmd_amp.c:195 VIP:tas642x read register [0x24 - 0x26]:0 0 0
    66136:[Tas642x]<15:55:05.799>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:185 VIP:2025年02月10日 放大器2寄存器值
    66137:[tas642x]<15:55:05.800>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:186 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x00 - 0x03]:8 11 62 65
    66138:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.800>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:187:tas642x read register [0x04 - 0x07]:3 VIP CF
    66139:[CAMP]<15:55:05.801>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:188 VIP:tas642x 读取寄存器[0x08 - 0x0B]:2025年02月10日0 11
    66140:[tas642x]<15:55:05.802>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:189 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x0C - 0x0F]:20 0 0 C1
    66141:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.802>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:190 VIP:tas642x 读取寄存器[0x10 - 0x13]:0 0 0 0
    66142:[FF]<TAS642x><15:55:05.803>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:191:2025年02月10日 读取寄存器[0x14 - 0x17]:VIP 0 0 0
    66143:[TASS] VIP < 2025年02月10日><15:55:05.804>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:192 AMP:tas642x 读取寄存器[0x18 - 0x1B]:0 0 0 0
    66144:[tas642x] 2025年02月10日<15:55:05.805>[219863]-N-shell_cmd_amp.c:193 VIP:tas642x 读取寄存器[0x1C - 0x1F]:0 0 0 0
    66145:[tas64]<tas642x><15:55:05.806>[219864]-N-shell_cmd_amp.c:194 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x20 - 0x23]:0 88 1 e
    66146:[tas64]<tas642x><15:55:05.806>[219864]-N-shell_cmd_amp.c:195 VIP:2025年02月10日 读取寄存器[0x24 - 0x26]:0 0


    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet

    格雷格会在回到办公室后继续查看。 您也可以直接向他发送电子邮件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    我能收到 Gregg 的电子邮件吗? 因为我在此论坛票据中找不到。

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已根据客户的请求脱机。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    前2天、我已向您发送了详细的邮件、但未收到任何邮件回复。
    从客户方面来说有点紧急。 请您查看高质激素的这个问题吗?

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已作出答复。