This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:TINA 仿真(截止频率和波形)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470221/opa1678-tina-simulation-cut-off-frequency-and-waveform

器件型号:OPA1678

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户给我以下电路、想要获得瞬态波形和频率响应。 我尝试了使用 TINA 来构建模型。 如果有问题、您能帮助进行检查和修改吗?

e2e.ti.com/.../8030.OPA167x-differential-02042025_5F00_1.TSC

此外、我如何为每个输入和输出获得单独的波形?

此致
罗伊

此致。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我很乐意提供帮助。 首先、您能否提供一些有关电路的附加信息、例如预期增益、截止频率和 EXT_FR/EXT_FL 的最大振幅? 根据设计目标、我可以确认电路是否按预期工作。

    到目前为止:

    • 我已将输入信号修改为差分信号、而不是单端信号。  
    • 我注意到输入信号范围为-14V 至14V。  是这样吗?  

    e2e.ti.com/.../8030.OPA167x-differential-02042025_5F00_new.TSC

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢你。 您提供的文件符合我们的预期。 但您可以帮助转换为交流分析文件吗? 我们要检查电路的增益/相位。

    此致、
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    要运行交流分析、只能有一个输入电压源、因此我将 EXT_FR 连接到左右两个输入。 以下是产生的电路闭环响应(AUX_R 和 AUX_L)。  

    e2e.ti.com/.../8030.OPA167x-differential-AC.TSC

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我想使用以下电路进行交流分析、并得到截止频率= 100kHz。 您可以帮我们修改吗?

    e2e.ti.com/.../8030.OPA167x-differential-AC-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.TSC

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我可以帮助修改这一新电路、但我想详细了解滤波器的其他性能要求、例如 通带增益和 截止频率下限。 目前、通带增益 为-19.77dB (0.1V/V)、截止频率下限约为0.694Hz。 我想澄清这些要求、尤其是因为此电路的元件值与我之前发送的元件值不同、并且已删除左通道。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    /-8V 正弦波作为输入电压。 VOUT 为2.8V、振幅为+/-1V。 您可以帮我们重新设计 RC 值吗?  

    我们希望使用截止频率为100kHz 的低通滤波器。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我修改了您发送的电路中的组件值、使截止频率为100kHz、然后我调整了增益和共模电压、使输出为+/-1V、失调电压为2.8V。  

    e2e.ti.com/.../OPA167x-MFB-LPF.TSC

    如果有任何内容需要我修改、请告诉我。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    客户有新的要求。  

    VIN 为0V +/- 8V。

    VOUT 为4V +/-1.4V

    截止频率为100k。  

    我尝试了在 TINA 中设计电路。 如果您具有正确的设计参数、请提供建议帮助。

    e2e.ti.com/.../7848.OPA167x-MFB-LPF.TSC

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我根据新的要求修改了电路。 请告诉我您对新回复的看法。

    e2e.ti.com/.../OPA167x-MFB-LPF-new.TSC

    此致、

    Alex Curtis