This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:关于采样率的阐释

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477076/pcm3168a-clarification-on-the-sampling-rate

器件型号:PCM3168A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前使用的是 PCM3168A 音频编  解码器、我们计划  在现有设计中使用 PCM3168A 编解码器作为已淘汰的编解码器的替代器件。 我们正在寻找 以下设置、以便与以前的编解码器的配置设置相匹配、从而获得一致的性能:
- 8.192MHz 的系统时钟
采样频率 目标频率
-单速率
-从模式操作
-I2C 接口
在参阅 PCM3168A 的数据表时、我遇到了有关采样率模式(单速率与双速率模式)以及此配置的相应寄存器设置的一些差异。
 
查询:
1. 32kHz 采样率的寄存器配置
 第9.3.5节(采样模式说明)指出256xFs 对应于双速率模式、但表3 (通用音频采样率的系统时钟频率)列出了在单速率模式下  也支持的256xFs。 您能否说明一下单速率模式是否对256xFs 有效、或者是否必须在所有情况下使用双速率模式?
 
2.采样速率模式的自动与手动选择
 如果 PCM3168A 处于自动模式、它是始终针对256xFs 默认为双速率模式、还是在某些条件下能够在单速率模式下运行?
 如果需要手动选择、建议使用什么方法来确保在32kHz 下正常运行?
3.在256xFs 时选择单速率模式与双速率模式的影响
 在单速率模式和双速率模式下以256xfs 的电压运行时、滤波器行为、过采样或性能特性是否有任何差异? 如果从技术上讲、单速率模式和双速率模式都可以  在256xFs 时使用、应在哪些具体条件下使用每种模式?
此致、
Suhas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhas:

    单速率模式应对256xFs 和32kHz 采样率有效。 看起来双速率模式用于较高的采样率、以启用较低的 OSR。 不过、由于您的高系统时钟和低采样率、该器件应该适合采用单速率模式。 似乎在自动模式下、它将为256x 系统时钟自动选择双速率模式、但 您可以使用 i2c 选择单速率模式、其中寄存器0x40和 SRDA 位如表14中的 DAC 和寄存器0x50 SRD 位、如表22中所示。  

    单速率模式与双速率模式通过数字滤波器影响器件的通带、如 ADC 滤波器的此屏幕截图所示(第8.15.1节):

    单速率模式会在 ADC/DAC 调制器时钟下将器件置于128x OSR 运行模式、从而确保滤波器在运行所需的大多数时钟周期内按预期工作。 双速率模式使器件进入64倍 OSR、因此滤波器和内部 DSP 系统使用的周期较少、但可能也会减少所需的功率。 该模式更适合系统时钟无法达到采样率的128倍或采样率高于48K 的系统。 在您的场景中、256倍输入比对于低采样率应该没问题、并且输入时钟仍高于128倍 OSR、因此内部将有一个分频器、可在调制器时钟上实现128 OSR。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!
    MIR