This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:用于回声抵消的 DSP

Guru**** 2483445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477010/tlv320aic3254-dsp-for-acoustic-echo-cancellation

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLEPUREPATHSTUDIO

工具与软件:

您好!


我们正在寻找一款具有成本效益、至少具有2个 ADC 和2个 DAC 的编解码器、 以及一款支持回声抵消(AEC)的 DSP。

我们在研究 TLV320AIC3254编解码器时发现它似乎很合适。

我们的问题是:此编解码器是否适合我们的用途?

可以通过此芯片实现 ANC 和 AEC 吗?

是否附带了 预先构建的 AEC 算法?

有没有其他编解码器更适合 AEC?

是否有针对算法和/或 PUREPATHCONSOLE 软件的许可证?

我们感谢您的指导、帮助我们确定最佳解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lahoussine、

    我们建议客户在单独的系统中托管 AEC/ANC 算法。 我们拥有的 miniDSP 编解码器非常旧、而且难以有效地实现 AEC/ANC。 已经有一个已知的限制、即采样率必须为8kHz。 取消的能力也缺乏现代的期望。

    没有预先构建的 AEC 算法。 但是、如果您选择此器件并使算法正常工作(在任何情况下)、则无需许可、也没有 PUREPATHSTUDIO 的许可证。

    此致、
    Jeff McPherson