This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:到音频放大器的立体声目标 I2S 模式中的音频 DAC 配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1476202/tad5242-configuration-for-audio-dac-in-stereo-target-i2s-mode-to-audio-amplifiers

器件型号:TAD5242

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个关于 TAD5242的简短问题、希望您能够帮助澄清。 在 TAD5242数据表的第21页、有用于耳机/线路驱动的带差分输出的模拟输出的典型配置、类似如下:



随着我继续阅读、我注意到另一个方框图显示了目标 I2S 模式下立体声差分线路输出的典型应用、如下所示:

我将以立体声目标 I2S 模式为音频放大器设置音频 DAC。 此方框图看起来像一个低通滤波器! 第二个方框图是否是我的设置中更好的参考?

对于这些、建议使用哪些电容器和电阻器值?

谢谢!

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    第二张图提供了连接到差分引脚的 LP 滤波器的完整图。

    图中的值是用于音频的典型值。 您可以使用以下公式来 修改频率的截止。

    F=1/(⋅Ω R2C)

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    明白了! 如下图所示、您是否也碰巧具有此参数和测试条件的最大值? (这位于数据表第8页、其中 DAC 至线路输出2通道在 FS 48kHz I2S 目标模式下运行、BCLK = 64 x FS)



    非常感谢! 感谢您的支持!

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ena、

    测试条件如下:TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fin = 1kHz 正弦信号、FS = 48kHz、32位音频数据、BCLK = 256 ×FS、TDM 目标模式、TDM/TDM 1200Ω 线路输出负载处于差分/ 600Ω 单端配置或32Ω 接收器差分负载(如适用);除非另有说明、否则使用具有20Hz 至20kHz 带宽的音频精密滤波器无功耗。

    关于电源电流的最大值、遗憾的是、我 没有任何有关这些参数上限或下限的其他信息。

    此致、

    Arash