This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:它是否可以支持 Window11 24H2及更高版本以及 macOS 13及更高版本?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478964/pcm2900c-can-it-support-window11-24h2-and-later-and-macos-13-and-later-version

器件型号:PCM2900C

工具与软件:

你(们)好  

它是否支持 Window11 24H2和更高版本以及 macOS 13和更高版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 USB 编解码器均符合 USB 类标准(1.0或2.0、具体取决于器件)。 由于这两种操作系统都支持 USB、因此编解码器可以在无需驱动程序的情况下工作。 它们应自动枚举为声音设备。

    此致、
    Jeff McPherson