This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:如何避免使用输入隔直电容器?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479059/tpa3251-how-to-avoid-input-dc-blocking-capacitors

器件型号:TPA3251
Thread 中讨论的其他器件:OPA1637

工具与软件:

亲爱的先生们、

是否存在在放大器中避免使用输入直流阻断电容器的方法?

例如、使用 OPA1637作为 DAC 和放大器之间的缓冲器/滤波器、并将其 VOCM 引脚连接到明确定义的直流电压?

我还没有找到用作放大器偏置的直流电压的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    由于该器件在设计时考虑了直流阻断电容、因此不建议进行这样的配置。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Ramsey!