This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3无法开始验证记录

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478428/tas2563-ppc3-cannot-start-verification-recording

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他器件:TAS2X63EVM、PP-SALB2-EVM

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 TAS2x63EVM+PP-SALB2-EVM 为 TAS2563QFN 智能放大器设计一种新的配置、但在使用 PPC3软件开始验证时遇到问题。

我已经完成了 表征和调优、但当我尝试在验证选项卡中记录该信号时、我将始终收到此错误:

什么地方出错了? 我已尝试出厂默认设置、且所有硬件检查均通过。

BR、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否与您的 char 和 tuning 共享 ppc3文件? 此外、还提供电路板上跳线设置的捕获。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    我设法通过从设置中断开学习板(PP-SALB2-EVM)并仅使用  TAS2x63EVM 运行扬声器来开始验证录制。 跳线设置是默认配置。