This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:复位电压电平查询

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478106/pcm6240-q1-reset-voltage-level-query

器件型号:PCM6240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PCM1808-Q1

工具与软件:

此 IC 的数据表中未找到复位电压大小的说明。

该 IC 是否存在? 电源(BSTVDD、AVDD)减半并重新开启。

例如、如果从低电压(0.2-0.6V)中恢复、则需要作为元件进行什么恢复?

此时是否有故障?

其他 IC 将会有相关要求、例如 PCM1808-Q1。

PCM1808-Q1具有内部上电复位电路、当电源(VDD)超过2.2V (典型值)时会自动执行初始化(复位)。

当 VDD<2.2V、且 VDD>2.2V、后1024个系统时钟计数时、 PCM1808-Q1保持复位状态、数字输出强制为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AVDD 和 BSTVDD 必须稳定且电压>3.0V 才能正常运行。 在该电源电压稳定之前、SHDNZ 必须保持低电平。

    数据表的第9.2.1.2节提供了详细的加电序列。 第10节中提供了一个电源序列。