This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2120EVM:TAS2120

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2120, TAS2120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478549/tas2120evm-tas2120

Thread 中讨论的其他器件:TAS2120EVM、TAS2120

工具与软件:

我下载了 TAS2x20 v3.00.targ.gz 并安装在 PPC3 v 3.2.1上。 
在使用 TAS2120EVM + AC-MB DC058 Rev C 启动 TAS2x20应用时、我会收到此错误消息"Connected EVM 对于此应用无效。 Please connect a valid EVM"。
我需要测试 TAS2120性能并且能够访问寄存器的内容。
我该怎么办? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    这是我们一直在努力解决的一个已知问题。 当您使用 tar.gz 手动安装应用程序时、有时会发生这种情况。 解决此问题的方法是注销并使用该应用程序。  如果您在注销后仍无法进入应用程序、请告知我们。  很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    Nayeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayeem、您好 。我一直在使用该应用、但没有登录(使用我的 TI 帐户)。 如果我尝试登录该应用程序、则会灰显。 我尝试了登录-退出,但没有解决。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、TAS2120EVM 配置为硬件模式 (默认)我已尝试按照以下过程进行连接:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector

    您刚才提到的正是问题所在。 解决方案是、您必须仅使用已注销的应用程序。  不要重新登录。 将应用程序作为"已退出"使用。 您似乎已经在用这种方式了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于硬件模式控制、您无需使用 PPC3。 如果正确设置了 EVM、您应该能够播放音频。 如果您有任何问题、请向我们发送 EVM 配置的照片、我们可以验证跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在硬件模式下播放 USB 音频、但需要访问 TAS2120寄存器。 我是否应该在软件模式下配置 TAS2120来使用 PPC3?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 如果 需要访问 TAS2120寄存器、请将 EVM 配置为 SW 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的 I2C EEPROM 似乎已损坏。 提供了代码来重新配置 EEPROM。 非常感谢您的支持