This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:TAS6684Q1EVM 烧毁

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123EVM-BST, TAS6684Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478528/tas6684q1evm-tas6684q1evm-burn-out

器件型号:TAS6684Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LM5123EVM-BST

工具与软件:

大家好!

我使用 TAS6684Q1EVM、目的是启用包络音频跟踪并连接到 LM5123EVM-BST 板。

我们在执行所有步骤时都没有出现任何问题、能够驱动 LM5123EVM-BST 板、并看到其输出随着14-33V 范围内播放的音乐而相应地移动。

最后一步是将 LM5123EVM-BST 输出连接到 TAS6684Q1EVM 上的 PVDD、我们关闭一切、建立连接、并且一旦我们重新启动系统、在下载任何配置之王之前、EVB 上的 TAS6684Q1烧坏、PVDD 开始短路

之后、我们验证了 TAS6684Q1内的3V3器件仍然正常运行、能够通过 I2C 进行通信。

会发生什么情况? 必须指出的是、VBATT 略低于启动时的 PVDD、以作为此类行为的原因

提前感谢您

Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、拼写错误: 启动时 PVDD 略低于 VBAT、但事实并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio。

    我对这个问题有一些疑问。
    LM5123 EVM 板现在可以正常工作? 什么都没有烧坏?
    2.如果 PVDD 电压在启动过程中大于45V?
    您还可以将随附的参考原理图作为 reference.e2e.ti.com/.../TAS6584-Class_2D00_H-Reference-Design.pdf 获取
    另一点是、是否应确保 PVDD 和 GND 线足够粗。 如果导线不是太粗、则可能会导致接地噪声较大(TAS6584 EVM 具有4mF E-Cap)。

    现在、我们强烈建议使用 LM5125+TAS6684的组合。  LM5125支持多个器件的并行连接和灵活的死区时间调节。 与 TAS6584相比、TAS6684修复了许多使用错误、使客户更容易使用。

    BR.
    Wei Qiu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    以下是您的问题的答案:

    1) 1) LM5123 EVM 仍然正常工作

    2)我没有检查,因为它已经非常快,但它应该是一个少的东西(几个准值 mV )的 VBAT。 VBAT 为14.4V、作为 VBAT 连接到 TAS6684EVM、并作为 VIN 连接到 LM5123 EVM。 LM5123 EVM 的 VOUT 连接到 TAS6684 EVM 的 PVDD。 开关按钮 PD 和 STDBY 均已关闭。 电路板具有相同的 GND 和足够大的导线、可提供预期的峰值电流

    我希望这可以帮助您了解发生了什么

    Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio。

    您是说 TAS6684处于 PDN 阶段?

    如果是、可能存在接线错误(但您要确保连接都正确)或芯片可能出现故障行为。

    您可以让本地 FAE 进行 FA 测试(故障分析、看看根本原因是什么。

    开关按钮 PD 和 STDBY 均已关闭。 [报价]

    BR.

    Wei Qiu。