This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:与端子状态相关

Guru**** 2590320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479101/pcm6240-q1-terminal-status-related

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

当 IC 处于复位状态时、每个端子的正常运行是否有任何变化?
您能否简要介绍一下每个端子的状态、输入高电平和低电平、输出高电平和低电平? 输出高电平/低电平? 电阻高?

数据表中没有说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    除电源引脚外、几乎所有引脚都处于高阻态

    • I2C 总线为开漏状态、这意味着除非给定的外部逻辑、否则引脚处于高阻抗状态。
    • GPIO 引脚采用推挽配置、除非另有配置、否则默认 为高阻态、设置为驱动为低电平有效或弱高电平有效(片上上拉)
    • VBAT、SHDNZ、ADDR 和 ASI 时钟为 HIZ
    • AVDD、IOVDD、AREG、DREG、Vref、 BSTxxx 引脚处于活动状态
    • 在寄存器中启用时、MICBIAS 有效