This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:/SD/FAULT 引脚内部上拉

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478893/tpa3138d2-sd-fault-pin-internal-pull

器件型号:TPA3138D2

工具与软件:

您好!

我想确认/SD/FAULT 引脚上是否有任何内部下拉电阻?

目前、我的客户使用27K 上拉至 AVCC、在/SD 引脚上获得3.3V 电压。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    客户当前配置不错。 如数据表中所述、应通过一个介于4.7k Ω 和500k Ω 之间的电阻器上拉/SD/FAULT 引脚。 如果没有该电阻器、器件的行为是不可预测的。  

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    正如我提到过的、此处为/SD/FAULT 引脚使用27k Ω 上拉电阻、因此它在4.7K 至500K 的范围内。

    我的问题是、是否有内部下拉电阻器?

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我不确定这些引脚是具有下拉电阻还是开漏。 请注意、如果存在上拉电阻器、则器件将按预期工作。

    此致、

    Ramsey