This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:功能 NG NC-113/25

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480338/lm25118-q1-function-ng-nc-113-25

器件型号:LM25118-Q1

工具与软件:

我们希望通知您客户发现问题( IC11异常)请求制造商采取分析。

请查看以下详细信息和随附文件。

此器件详细信息:

项目     : 1362-01039.

P/N       : LM25118Q1MHX/NOPB

型号    : W16B-1604-R810/01

问题: IC11异常(功能 NG)  

数量       :  1台 PC。

发现位置缺陷: (生产线)

供货商: Sy

    制造商: TI

客户: TTT                                                                                                                                                                                 

CPAR 编号 : NC-113/25

请参阅 CPAR 编号 (FA-2501001)

 

向制造商申请商品

      IC11的原因异常、因为检查的其他部件未发现异常、并且来自更换部件检查 IC11的 FCT 结果

    因此,可以证实,原因是 IC11。 对于 SIIX 无法验证的情况、必须将其发送给制造商以再次分析原因。

  1.  正常、低温和高温条件下的电气特性检查。                         
  2. 内部元件表面检查(清除原料)、甚至未发现异常。
  3. 调查此情况的根本原因。假设可能的原因、如何发生此缺陷?
  1. 请在2025年3月7日之前调查原因并作出答复初步分析报告、在2025年3月18日之前调查最终分析报告