This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:热插拔均衡器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5729MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479201/tas5729md-hot-to-use-equalizer

器件型号:TAS5729MD

工具与软件:

大家好、我们目前正在进行通信系统中使用的是 RAS5729MD。 为了提高性能、我想使用 TAS5729MD 中的均衡器。 在哪里可以找到有关使用它的说明? 数据表未提供任何详细信息...

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    双二阶滤波器的寄存器和格式可在数据表中找到。 表4包含寄存器映射、第3.23节显示了数据格式、一些双二阶控制如表24中所示。 EVM 的 GUI 可用于生成相关值并了解不同滤波器的频率响应。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey、感谢您的回答。 我知道 GUI 是确定寄存器值的唯一方法。 我将沿着这条路径走。

    此致

    Riccardo