This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:有意义的输出信号电平。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479927/tad5142-output-signal-levels-that-are-meaningful

器件型号:TAD5142

工具与软件:

在该器件的数据表中、输出被指定为2VRMS、而未指定波形。 因为你们大多数人都知道、这是一个无用的规格。 我很确定这个编解码器不能输出典型音乐信号的2VRMS。 如何从每个输出引脚提供最小和最大输出信号电平。 我们可以自行确定在削波发生前的单端或差分输出是什么。 如果人们对此有任何兴趣、我们还可以确定可以从器件中获得哪些 VRMS。 TI 似乎喜欢这个 RMS 规范。 实际上需要附带所输出波形的规格以及输出引脚上的负载。

您能告诉我最小和最大输出电平是多少:OUT1P、OUT1M、OUT2P 和 OUT2M 相对于这些引脚上的电源电压和负载。

Mark Allie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    具有满量程1kHz 输入信号、该器件的 DAC 额定输出电压为2Vrms、并进行差分测量、如数据表的第5.5节所示。 由此、我们可以计算出最大电压输出(Vpeak)为 Vrms * sqrt (2)= 2.828V、或~5.657Vpp。 这对应于满量程数字信号- 0dBFS。 因此、如果音乐信号包含数字最大值的峰值、则输出将是相对于信号中点的2.828V。 此情况下的 AVDD 为3.3V、线路输出负载采用差分配置。 测量单端输出时、会将所有这些值除以2。  

    此致!
    MIR