This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:数字音频发送器和接收器建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, DIX4192, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479354/dix4192-digital-audio-transmitter-and-receiver-recommendation

部件号:DIX4192
Thread 中讨论的其他器件: PCM9211、DIX9211

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找通过 I2S (也为我们提供 VUCP 位)连接的数字音频发送器和接收器的建议。  DIX4192不具有将 V.U、C、P 位重新放置到发送器侧的能力、我们是否有任何替代方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    我们只有几个发送器和接收器 。  DIX4192和 DIX9211 (PCM9211)的特性比其它产品多。 PCM9211可以输出解码通道状态数据、用户数据以及与来自 S/PDIF 信号的输入音频数据同步的有效性标志。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM9211是否能够为发送器和接收器放置 VUCP 位? 如果没有、我们是否有可以借助此功能推荐的独立发送器/接收器(未组合)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、 它支持发送器和接收器。 我们没有任何类似 PCM9211的其他器件。

    此致。

    Arash