This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:我想将其与不同的电源配合使用

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480636/opa1692-i-want-to-use-it-with-different-power-sources

器件型号:OPA1692

工具与软件:

嗨、团队:

我想在+10/-20V 电压下使用它。这是一个问题吗?
即使在额定值方面没有问题、在音质(例如噪声)方面是否存在任何问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    Unknown 说:
    我想在+10/-20V 时使用它。这是个问题吗?

    非对称电源轨完全符合建议的工作要求((10V -(-20) V)= 30V < 36Vdc)。 这不是问题。  

    [quote userid="497502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480636/opa1692-i-want-to-use-it-with-different-power-sources 是否存在噪声等音质问题?

    无设计问题。 电源轨具有足够的电势差、应该不会影响应用或噪声。 请确保电源轨具有低纹波电压噪声和高频噪声、适用于音频应用)。 在 OPA1692的电源引脚上使用低 ESR 1uF 旁路电容器(0.1uF 是最小值、通常此建议是针对低成本的考虑)。  

    此外、输出音频信号可能是差分信号、电源轨不应影响音质或噪声(如果它在建议的运算放大器性能范围内线性运行)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond