This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:单端使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5112, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480700/tad5112-single-ended-use

器件型号:TAD5112
Thread 中讨论的其他器件: TAD5212

工具与软件:

嗨、团队:

数据表指出、TAD5212和 TAD5112具有差分输出、均可用作单端输出。
如果是、这些 IC 能否作为独立的单端4通道 DAC 运行?
如果是、我可以将2个通道用于耳机输出、而将其他2个通道用于线路输出吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    数据表显示:"TAD5112支持多达2通道差分输出、多达2通道伪差分输出和多达4通道单端输出。 每个输出通道均可独立配置为差分或单端输出。"  

    它可用作四路单端音频 DAC、但请注意、这些输出并非以接地为中心、因此我们需要在耳机中使用去耦电容器。

    此致、

    Arash