This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:直流检测保护

Guru**** 2770425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479278/tpa3118d2-dc-detect-protection

器件型号:TPA3118D2

工具与软件:

你好

在我们的应用中、我们计划使用 TPA3118D2、但现在注意到它具有直流保护功能、可在非常低的交流频率下禁用 IC。 虽然此类特性在音频应用中很有用、但在我们的例子中、我们具有必须放大的低于 Hz 的信号。 我们还使用直流耦合输入来克服高通抑制。  

我有几个问题  

1.是否有办法禁用此功能或某种其他权变措施以使其在0.5Hz 或甚至稍低一点的频率下工作?

2.是否有其他具有类似规格但没有此功能的 IC?

3. 当信号超过某个阈值的 时间过长时,该功能是否使用输出信号电压或输入信号电压来禁用输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    我们将查看您的 QUESTIOS、并很快提供更多信息。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾

    1.这是一个模拟设备,无法禁用。

    我检查了一些类似的 AIN 放大器、它们似乎都具有此特性。

    您的输入信号有多低、如果它低于2Hz、则可能无法解决它。 如果它高于2Hz、我会查看 DS 中的以下部分、 它可能会有所帮助。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse 和 Ivan

    感谢您的快速响应。

    我不确定将 SD 引脚拉至低电平有何帮助、否则会禁用放大器吗?

    我还想问一下如何实现这个功能。 根据 Jesse 所连接的表、该机制由输出失调电压触发、但 IC 只能访问开关节点(未滤波的输出)。

    触发保护的可能实际上就是输入失调电压吗? 如果是、那么引入一个短负脉冲(基本上在数十纳秒/数百纳秒的时间内将输入变为0)是否有助于"刻意修改"它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    触发是基于输出端发生的直流偏移。

    如果差分输入最初存在小的直流偏置、这些直流偏置将在输出端被放大。 这可能会导致触发直流检测。

    它未检测到扬声器上的信号。 它在 LC 滤波器前检测输出。 如果占空比过大、可能会触发直流故障。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否说明占空比过大会导致直流检测? 我的意思是、当信号为1kHz 并且不会进行直流检测时、占空比也可能很大。  

    你还能回答我的问题"作弊"的机制从以前?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    低频信号自然有一侧大占空比、另外由于频率较低、占空比维持时间也更长、而且低频信号也更接近直流电压。 这使得触发变得很容易发生。

    "欺骗"机制可能起作用。 我了解一些使用这种方法来降低噼啪噪声的客户。

    但是、正如我之前说过的、tpa31xx 用于处理音频信号、这意味着该器件可以针对20Hz-20kHz 进行设计。

    超出此范围、TI 无法确保其行为。

    谢谢

    Jesse