This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:LM5125

Guru**** 2482925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1478092/lmg2100r026-lm5125

器件型号:LMG2100R026
Thread 中讨论的其他器件:LM5125-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我们一直在设计 TPS 8CH H 类放大器。

您能否查看 LMG2100 + LM5125组合的原理图?

如果您告诉我电子邮件地址以分享我们的原理图供您审阅、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:  

    我将通过电子邮件联系以获取原理图。  

    请确保原理图的 LM5125部分可以由控制器团队查看。 为确保这一点、请将此帖子发送至 LM5125。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您的指导。

    我因此为 LM5125-Q1的审核新增了一篇文章

    KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BCC 团队:  

    如注释中详述的那样、在 将 SW1和 SW2引脚接地时、有什么主要功能丢失? 这是为了确保与 LMG2100集成式 GaN 半桥器件兼容。  

    谢谢!

    John