This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:关于待机期间的 ON 运行

Guru**** 2374150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479569/tas5431-q1-regarding-on-operation-during-standby

器件型号:TAS5431-Q1

工具与软件:

您好!

这里有几个关于待机的问题。

1.在待机模式下可以读取故障寄存器/?

2.请说明待机/通过清除禁用时的操作

 -这是否意味着客户必须将待机/从禁用更改为启用以清除故障?

 - 或者在清除过程中处于待机/处于禁用状态?

3.当故障条件被清除时,寄存器自动被清除,或者客户是否需要初始化?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    1. 当器件处于待机模式时、一切都关闭。  因此、您无法通过 I2C 读取故障寄存器。
    2. 在数据表的表7-3中、您可以了解如何清除故障。
    3. 是、请参阅表7-3。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gregg Scott:

    查看表 7-3后、我有一些问题:

    1. 关于故障寄存器清除操作:是意味着要清除故障寄存器、待机/必须从禁用再次切换到启用、还是简单地意味着在清除过程中、待机/保持禁用状态?

    2. 一旦故障事件得到解决、寄存器是否可以在没有任何单独初始化过程的情况下自动清除故障、从而使其能够立即读取为正常状态?

    此外、我还有一个问题。

    根据第 7.4.1节、无法同时启用待机和静音引脚。

    "3. 静音引脚:"当该高电平有效引脚置为有效时、器件处于静音模式。 输出引脚会停止开关、音频不会从输入传递到输出。 要将器件重新置于播放模式、请使用此引脚作为甜点。 当器件处于待机模式时、MUTE 引脚应置于低电平。""

    1. 当待机和静音引脚同时启用时、优先选择哪个引脚?
      • 如果两个引脚同时激活、那么实际考虑的工作状态是什么(例如、待机优先于静音、反之亦然)?
      • 从待机转换到静音或从静音转换到待机时、是否有任何时序注意事项或预防措施? 如果是、请分享任何相关文档或建议的规格。
      • 如果同时启用待机和静音引脚、是否存在损坏或故障的可能性?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahyen

    在表7-3中、"清算"列中有两种清算策略。  自清零适用于所有故障和操作、但在直流负载诊断期间进行的开路负载检测除外。 所有故障均清除、未切换 STANDBY 引脚、但开路负载故障除外。

    要清除开路负载检测、需要解决开路负载问题并切换待机引脚、以重新运行负载诊断。

    寄存器中的故障指示清除、FAULT 引脚将释放其故障指示

    MUTE 引脚。  当器件处于待机状态时、我不遵守更改静音的规则。  这没有任何意义、因为待机引脚会关闭器件。  

    1. 待机引脚优先、因为待机功能会关闭器件。

    • 器件将退出待机模式、然后运行负载诊断。  如果没有负载诊断故障、并且 MUTE 处于低电平、器件将转换为 PLAY。

    此致、
    Gregg Scott