This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:请查看:将3.5mm TRS 插孔更换为驻极体麦克风

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479176/pcm2912a-pleaes-review-replacing-the-3-5mm-trs-jack-with-an-electret-microphone

器件型号:PCM2912A

工具与软件:

只是想看看以下连接(绿框)是否正常。 我们过去使用的是带3.5mm 插孔的 PCM2912A。 这对我们来说很棒  

不过、我们需要 改为放置板载驻极体麦克风。 您能不能回顾一下下面的原理图(尤其是绿色框)、看看有什么特别之处。

出于测试目的、我已经通过一个三路跳线连接 MicBias (MBIAS)和 MicOutput (VIN)。 可以馈送到麦克风的+ve 引线中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这对于驻极体麦克风系统来说看起来不错。 根据数据表、确保 MICBIAS 约为3V 或更高、以实现麦克风的理想运行。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们!

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢您快速检查并为我澄清了这一点。

    我不确定如何确保 MICBIAS 为3.3V 或更高? 下面是 PCM2912A 的音频部分。 它由5V 电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此器件、MICBIAS 为0.75*VCCA、因此如果 VCCA 为5V、则麦克风偏置将为5*0.75=3.75V。 这对麦克风来说是合适的。

    -mir