This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:如何端接未使用的输入引脚

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480682/pcm2900c-how-to-terminate-unused-input-pin

器件型号:PCM2900C

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以使用10k Ω 电阻器下拉未使用的 VINL/R 引脚?

此致、
转至  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用~0.47uF 电容器端接 VINL/VINR。 无需电阻器。

    此致、
    Jeff McPherson