This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320能否同时驱动立体声左右扬声器和单端麦克风?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480993/tlv320aic3109-q1-can-tlv320-drive-stereo-left-and-right-speakers-and-single-ended-microphone-at-same-time

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

您好!  

您能否告诉我、如果我将3.5立体声耳机与左+右立体声扬声器和单端麦克风连接在一起、TLV320是否能够同时支持所有3个?

是否有任何可能禁止此配置的接地要求?

谢谢

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    该编解码器可以同时支持所有这3项功能。  数据表中的第7.3.12节介绍了将3.5mm 立体声耳机连接到编解码器的一些不同方法。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff! 让我来看看第7.3.12节