This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:TAS1020A 与 TAS1020B

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480914/tlv320aic3263-tas1020a-vs-tas1020b

器件型号:TLV320AIC3263

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 TAS1020A 处理 TLV320AIC3263。

TAS1020A 相当于 TAS1020B?

有什么区别?

TAS1020A 是否用作 TAS1020B?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    TAS1020A 已长期停产。  

    两种器件之间没有实际差异、但我不建议尝试围绕 TAS1020A 或 B 进行设计

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jaff。

    我仅使用在 TLV320AIC 上调试和调优音频性能。

    但是、我仍然无法通过 TAS1020A 连接到 TLV320、正在尝试...

    此致。