This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:使用编解码器测试 ADC 性能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481225/tac5242-using-codec-to-test-adc-performance

器件型号:TAC5242

工具与软件:

尊敬的团队:

客户希望制作一个测试板来测试 TI 的 ADC 性能。 他们不打算使用 SOC、它太复杂了。 我们能否用这种方式使用 TAC5242芯片来设计它、使用控制器模式、MD3输入24.576MHz 时钟信号或12.288MHz 有效时钟、然后将编解码器的 DOUT-DIN 短路、从而使从 ADC 进入的音频信号可以直接传输到 DA 通道。 这使他们能够更轻松地访问 test.e2e.ti.com/.../TAC5242.pdf

请帮助检查原理图设计是否合理、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来非常好、我要注意以下几点:(1)确保 AVDD 电容器的物理位置靠近芯片、(2) OUT1P/M 和 OUT2P/M 输出不应连接、而是让两个输出保持断开状态(它们之间无电容器)、并像将其连接到系统中的另一个芯片一样保持连接。  

    此致!
    MIR