This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:TAS2781:24V 功率级电源应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482358/tas2781-tas2781-application-of-24v-power-stage-supply

器件型号:TAS2781

工具与软件:

您好!

我的客户使用 TAS2781、输入为24V、负载为4Ω。 在这种情况下、器件能否稳定输出25W?  本例中的最大输出是多少? 除了在室温下工作外、器件还需要接受可靠性测试(高温和低温下与寿命相关的测试)。 在此测试中、输入电压24V 是否正常?

BR、

Zach  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    有关电源问题、请参阅数据表。 这里有 THD + N 以及效率与输出功率间的关系图。 使用24V 电源时、整体连续25W 应是可能的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师